请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 主题中讨论的其他器件: LDC1614
尊敬的论坛:
我一直在使用三个单独的 LDC1614EVM 来驱动我的三个轴 Helmhotlz 线圈、并要求对以下内容进行澄清:
参考计数2.4.4 (使用通道0)
RCOUNT 转换时间
0xFFFF 26.2ms
0x0FFF 1.6ms
0x00FF 0.1ms
1.这些是固定的,还是可以使转换时间更快或更慢?限制是多少?
2.我正在使用 tensy 3.6微控制器,并希望在不损坏它的情况下将三个 LDC1614中的每一个驱动至其最大电流(DRIVE_CURRENT_CH0),电流驱动控制寄存器中的设置应该是什么(默认为0x0080)? 我正在尝试最大化每个线圈内的磁场以增加信号。
感谢您的支持、请了解我一直在教自己如何使用微控制器收集数据。
此致、
Alexander Luis