This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何将配置文件加载到 IWR1443器件中

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640604/iwr1443boost-how-do-i-load-a-config-file-into-my-iwr1443-device

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

我正在尝试使用从毫米波估算器工具获取的参数创建自己的配置文件、并加载到 IWR1443板中。 但我在毫米波演示可视化工具中找不到支持此功能的任何内容。 有人能告诉我如何做到这一点吗?

此致、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    无法将参数直接导出到线性调频脉冲配置、但另一种方法是以正确的格式检索某些参数。

    如果您在估算器中保存配置文件、然后按 F12键、您将能够在 Web 浏览器中看到"开发人员"窗格。 如果您在"Console"窗口中查看、您将看到配置文件配置和框架配置的参数、格式正确、可以复制并粘贴到现有线性调频脉冲配置中。

    我要说的是、这是目前可用的最佳方法。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图以红色块突出显示。

    此致、
    Bhavin