This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:警报信号以1Hz 的速率切换、CAN#39;t 使其停止...

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637083/tmp108-alert-signal-toggles-at-1hz-rate-can-t-get-it-to-stop

器件型号:TMP108

我在 TMP108上遇到了一个有趣的问题,想知道有没有人可以帮助或以前看到过这种情况...

在电路板上、我看到 TMP108的 ALERT (C1)引脚保持切换 @ 1Hz。  我无法关闭它。  我已相应地设置 TMP 的所有寄存器:

  1. 以下是我的寄存器设置:
  1. CONFIG:(中断模式)

                                                              I.     BYTE1: 0x06

                                                            二      BYTE2:0x30

    1. 高温阈值(50°C)

                                                              I.     BYTE1: 0x03

                                                            二      BYTE2:0x20

    1. 低温阈值(0°C)

                                                              I.     BYTE1: 0x00

                                                            二      BYTE2:0x00

  1. 我正在读取 CFG 寄存器、该寄存器正在读取0x06、0x30 (无 FL 或 FH)
  2. 当前室温读数为24°C
  3. 我们在1.8V 下使用该部件。

所以我不明白为什么要切换 ALERT 引脚,或者如何让它停止....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请向我提供原理图吗? 此外、您能否  将大腿和 Tlow 分别设置为0x7FF 和0xC90? 让我知道 警报引脚切换是否消失。
     
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于您在内部与我们联系、我关闭了这个主题。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。  将大腿和 Tlow 设置为这些值后、ALERT 引脚仍会切换。

    由于保密原因、我无法在论坛中发布原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    FAE Siby 昨天与我联系、并向我提供了原理图。 我给 Sibby 回复了一些评论和测试、希望您进行验证。 如果您有进一步的问题、请联系 Sidby。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于我们已离线、我将关闭此线程。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请单击主题。  我们解决了这个问题。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我很高兴您发现了这个问题。 请您分享您的观察结果吗? 谢谢。

    Aaron