This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275:TMP275输出具有随机1.5C 跳转

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636846/tmp275-tmp275-output-has-random-1-5c-jumps

器件型号:TMP275

我正在对其他人的设计进行故障排除。  输出的步长为+1.5C 或-1.5C。  此外、温度报告为10-15°C、低于预期温度。  当将1.5C 阶跃添加到数据中时、就像"更正"数据一样、我看到报告的上升速率在跳转之前和之后都是相同的。

接线: 地址0x4F;工作电压为3.3V;  SDA 和 SCL 通过两个33R 电阻器连接到微控制器、3.3V 无上拉电阻; 警报未连接或上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校正:SDA 和 SCL 实际上在外设板上被上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    非常感谢您的慷慨。 让我尝试理解您的发言。 您使用的是 TMP275温度传感器、并且将 SCL 和 SDA 与33Ω Ω 串联、并将上拉电阻器连接到外设板的另一侧。 当您在室温下读取 TMP275时、您会看到10°C 至15°C 的偏移以及±1.5°C 的噪声耦合。

    由于您使用的是辅助外设板、您知道 I2C 总线上连接了多少个器件吗?
    地址引脚(A0、A1、A2)设置为什么?
    3.您能给我提供原理图吗?
    4.当您读取 TMP275的偏移温度时、您能否捕获波形并发送给我?

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    我没有看到您的回复。 假设您已解决问题。 我将关闭此主题、如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 您可以随时重新打开案例。

    Aaron