This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:温升问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638054/tmp75c-temperature-rise-issue

器件型号:TMP75C

 我们在 TMP75CIDR 上的温度测量存在问题、温度下降和测量正确、但温升测量非常慢、请参阅随附的。

您能不能就温升为何如此缓慢提出建议?

我们有2个电子表格、其中显示了温度上升和下降曲线测量以及传感器的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DesignC:

    感谢您与我们联系。 我看不到您的附件。 对于 SOIC 封装等塑料封装、热量通过其金属引线传导至感应元件。 如果将器件置于静止空气环境中、可能会导致热响应速度缓慢。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DesignC:

    我没有看到您的回复。 我将关闭此主题。 如果您需要进一步评估、请告诉我。

    Aaron