This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:射频性能测试、性能参数、实验室仪器、测试方法

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640180/awr1642boost-the-rf-performance-testing-performance-parameter-lab-instrument-test-method

器件型号:AWR1642BOOST

我已经能够在毫米波演示可视化工具中观察范围、位置和其他参数、现在我想在实验室中测量射频性能、所以我有一些问题:

哪些 射频参数更重要、可以在实验室中进行测试? 例如 输出功率、噪声系数、相位噪声或其他?

2.我需要什么仪器来测试这些参数?

3.不同射频参数的测试方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看的最常见射频参数是 TX 输出功率、Rx 噪声系数、p1dB 压缩点和相位噪声。 为了测量这一点、您需要一个具有波导设置的 PCB、该设置允许从设备到器件的方向连接。 您需要的设备很少:以80Ghz 工作的波导、以80Ghz 工作的功率计、相位噪声分析器、VDI 盒和频谱分析仪等混频器/转换器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您的回复。
    您知道 AWR1642BOOST 具有两个 Tx 端口和四个 RX 端口、因此我应该在 TX 端口上放置一个波导、在 RX 端口上放置另一个波导、还是应该在每个端口上放置波导? 您是如何处理的? 您能否提供一些建议或相关信息?
    此外、对于实验室测试设备和测试甲烷、您能否推荐一些测试组织或参考材料?

    此致、
    Monica
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monica、
    这取决于您要进行评估的深度。 我们在内部为每个 TX 和 RX 提供了波导、用于我们自己的测试。 但是、由于多个 TX 和 RX 本质上是一个副本、因此您可以选择仅在其中一个 TX/RX 上执行测量。

    我们没有任何现成的材料可以与我分享、但有详细的设置和测试。

    此致、
    Vivek