请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
大家好、
我想在 QSPI 接口上连接 IS25LP032D SPI 闪存。
Uniflash 是否仍可用于此连接且未进行软件修改?
提前感谢。
B.R.
OC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naveen、
非常感谢您的详细解释。
在仔细检查 IS25LP032D 规格后、它支持符合 JEDEC JESD216标准的 SFDP 命令。 以及支持的四路使能位集。
我的硬件连接应如下所示。 请帮助我们再次确认是否可以与 AWR1642配合使用。
|
AWR1642 QSPI 接口 |
IS25LP032D |
|
QSPI_CLK (R12) |
SCK |
|
QSPI_CS (P11) |
CE 编号 |
|
QSPI_0 (R13) |
SI |
|
QSPI_1 (N12) |
所以 |
|
QSPI_2 (R14) |
WP# |
|
QSPI_3 (P12) |
保持 |
提前感谢。
B.R.
OC