您好!
我只是尝试研究杂波的来源、我发现通过在多个时间内平均距离 FFT 数据、可以降低一些噪声。
从这些结果来看、我认为这些是白噪声。
我想知道如何通过修复配置文件来实现更平均的效果?
电流设置如下所示、
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 128 2750 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 32 0 400 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 1 1 1 1 0
cfarCfg 0 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
sensorStart
提前感谢您。
此致、
卡西