This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:移除直流生成 FFT 图

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640093/awr1443-removing-dc-creating-fft-plot

器件型号:AWR1443

您好!  

我能够读取 AWR 1443与 TSW 1400搭配使用时由 Radar Studio 创建的原始数据。 现在、我需要获取数据的范围概况。我有以下内容:  

1) 1)当我将时域图与 Radar Studio 创建的图与我创建的图进行比较时、图中似乎存在一些不同之处。 当 Radar Studio 移除直流时、我想知道如何在我自己的图中移除直流。  

2) 2)要创建以 dBFS 为单位的 FFT 输出、我该怎么办?  ((iDATA+j*Qdata)/ 2^15)的绝对值(FFT)是否会产生由 Radar Studio 生成的结果? 我应该如何将 bin 频率转换为以米为单位的范围?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunish、

    您是否已经完成 了我们的毫米波培训系列 。  

    本培训系列将介绍您的一些问题。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunish、

    1) 1) 要移除直流电、我们在 RADAR Studio GUI 中所做的是计算每个有源通道的平均信号电平。  这意味着信号电平通常是一个复数。 然后、我们从每个有源通道中移除平均信号电平。

    2) 2)要将 FFT 输出转换为 dBFS、请执行 FFT、计算20 * log10 (abs (FFT))、然后按照下面给出的说明进行操作。  

     你(们)好  

    此致

    Anil