This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:采集演示

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640187/ccs-awr1443boost-capture-demo

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我运行了捕获演示并成功获取原始 ADC 数据和距离 FFT 图。 但是、在运行捕获演示时、有一些问题我无法理解。 我不确定下次能否成功获取图、因此我想问这些问题。

1.当我通过 Tera Term 发送配置时,如果我缓慢键入命令或由于键入错误而重新键入命令(在同一行中),有时它无法识别命令。 即使我成功设置了配置、最后一步 sensorStart 也始终会给我一个错误。 在 CCS 控制台窗口中、显示"mmWave open failed"。 最后、我复制并粘贴所有配置命令、"sensorStart"命令有效。 我不明白为什么在键入命令时它不起作用。

 2.当我尝试将原始 ADC 数据保存在存储器中时、系统会要求我指定要读取的存储器字的数量。 如何计算此数字? 如果我将这个数字设置得太小、当我运行 capture_demo.m 以获取原始 ADC 数据和距离 FFT 图时、我将会收到错误"Index exceeds matrix dimums"。 如果我设置一个大数字、我可以获得图、但不确定它是否读取了一些不必要的存储器。  

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    A1:您应该能够键入命令并配置器件。 它可能是到 LF/CR 的 tere-term 端子 wrt 中的一些设置。

    A2:数据大小的计算在以下帖子中回答:

    谢谢、

    Raghu