This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:镜头替代品

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637877/opt8241-cdk-evm-lens-substitute

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好,

我想知道我可以从何处获得另一个镜头来与 opt8241和 TFC 配合使用。

提前感谢、
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何与采用 ARC 技术的1/3英寸对角线图像格式兼容的镜头都应在不同的性能下工作、具体取决于其他参数。 有关 详细信息、请参阅此视频。  就供应商而言、您可以联系 AoET 或厦门光学公司。 但它们可能不销售单个镜头。  您可能需要检查其他目录镜头供应商、如 Edmund Scientific。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能得到哪一个? 我正在寻找类似的产品、但找不到、您是否有任何供应商建议?

    谢谢、此致、

    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支架通常为 M10或 M12 (必须与透镜螺纹兼容。 它必须包含整个传感器 IC、并采用理想的键控、以便正确居中。 固定焦距镜头的外壳部分也需要考虑同样的注意事项。 大多数透镜供应商还将提供透镜支架。