This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:SDK1.1的 Resource Explorer 演示代码

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640091/iwr1443-resource-explorer-demo-code-for-sdk1-1

器件型号:IWR1443

您好!

TIREX 仍具有毫米波 SDK1.0演示代码。 TIREX 上何时提供 SDK1.1演示代码?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    TIREX 将在11月底之前提供 SDK1.1开箱即用演示。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    很高兴听到这个消息。 基于 TIREX 的代码在 CCS 环境中更易于管理。

    此致、

    -Gunter