This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:现场试验封装

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636968/awr1443boost-packaging-for-field-trials

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

你好

使用 AWR1443 BOOST 进行室外现场试验时应使用哪种封装材料/容器? 是否有任何具体要求?

谢谢

Prashant Koparde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、您好!

    我认为我不理解您的问题。 您是在询问 AWR1443BOOST 的容器还是底座、还是在寻找检测到的对象的容器。

    毫米波传感器将通过纸张、纸板和塑料相对容易地进行检测、而金属物体具有高度反射性、并将被检测为物体。



    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Akash
    我正在寻找 AWR1443BOOST (天线罩)的容器或底座。 您能否在此共享任何可用的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    不存在安装的其他文档、但我很乐意为您提供一些建议。 您是否能够发布表面或应用的图片?

    我可以告诉您我已装配的几个安装件:


    在水和地面演示中、我们使用了一个有机玻璃、并将 AWR1443BOOST 安装在四个支架上:

    无人机演示有一个定制的有机玻璃、EVM 安装在下面:

    我将告诉您,大多数已制作的底座都使用了来自此类( )或类似工具包的树脂玻璃和支架。

    谢谢、

    Akash