This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:演示代码问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640309/ccs-iwr1443boost-issue-with-demo-code

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试了解 CS 资源中的4K-FFT-LAB 示例。 在代码说明中、他们讨论了一些.png 图像文件。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 @小节 antConfig Antenna Configurations
 *  @图像 html antenna_layout_2D.png "天线配置2D (方位角估算)"
 *  \n
 *  @图像 html antenna_layout_3D.png "天线配置3D (方位角和仰角估算)"
 *  \n
 *  如上图所示、毫米波演示支持两种天线配置:
 *    -两根发射天线和四根接收天线。 发射天线 Tx1和 TX3
 *      水平间隔为 d = 2 Lambda、其传输交错在中
 *      一帧。 该配置可实现方位角估算。
 *    -三 根发射天线和四根接收天线。 第三个 Tx 天线、TX2、是
 *      位于其他两个 Tx 天线之间、半 λ 仰角。 这种情况
 *      配置允许方位角和仰角估算。
 *
 *  @子段 data1d 数据路径-第一维度 FFT 处理
 *  @image html datapath_1d_elevation.png "Data Path 1D"
 *  \n
 *  @image html datapath_1d_timing.png "Data Path 1D 时序图"

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

我能知道在哪里可以找到这些文件吗?

此致、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4K FFT 实验室基于毫米波 SDK 的 mmw 演示。 有些代码/注释不再有效、但未被清除。 所引用的器件是一个过时的注释、应该被取出。 4K FFT 只是显示1D FFT 的示例、没有有效的2D FFT 结果。 显示屏使用 mmw 演示可视化工具。 由于硬件加速器本地存储器大小有限、因此仅支持1TX/1RX。

    此致、

    Michelle