This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:系统估算器 json 文件和可视化工具 profile.cfg 之间的转换

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640106/iwr1443-conversion-between-system-estimator-json-file-and-visualizer-profile-cfg

器件型号:IWR1443

您好!

毫米波系统估算器生成一个 design.json 文件。 可视化工具可以加载 profile.cfg 文件。

文件之间是否有转换工具? 系统估算器能否生成 profile.cfg 文件?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    目前、传感估算器只是一个参考工具、因此无法直接转换此文件。

    另一种方法是在执行"保存配置"并查看控制台中后按 F12。 profileCfg 和 frameCfg 都有输出、每个输出都可以复制并粘贴到线性调频脉冲配置中。

    谢谢、

    Akash