This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:awr1642

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638164/ccs-awr1642-awr1642

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

可从 Rx 天线检测到的最小输出功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、
    术语"可检测"是指雷达处理中的可检测实际物体吗? 这将取决于您使用的检测算法、检测的 SNR 阈值等 从 RX 模拟/射频链的角度来看,数据表中仅建议一个噪声数值,在76-77GHz 频带中通常为15dB。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的请求。 我明白了!

    MIT freundlichen Grüßen /最诚挚的问候/最美好的称呼

    Herr Christian Joel Mougang Nganmenie
    巴切洛兰
    Valeo 舒适与驾驶辅助(CDA)
    Valeo 雷达系统(DAS-E-RAD)

    站点 Biequeleim
    电话 :+4971429163729    
    电子邮件: Christian-Joel.Mougang-Nganmenie@valeo.com

    地点:
    主动安全中心(ASC)
    斯图加特大街75  
    74321 Biequeleim-Bissingen

    邮政地址:
    Valeo Schalter und Sensoren GmbH
    Laiernstrasse 12.
    74321 Biequeleim-Bissingen


    Valeo Schalter und Sensoren GmbH
    Laiernstrasse 12.
    74321 Biequeleim-Bissingen、  
    Sitz der Gesellschaft:74321 Biequeleim-Bissingen
    Handelsregister:Amtsgericht Stuttgart - HRB 301795
    沃尔斯季夫·德奥斯维希茨拉茨:德里克·Zechmair
    Geschäftsführer: Jens Hälker、 Martin Mandry、 Stiv Michael Smudja、 Pierre-Yves Veltois