This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:使用邮箱在 AWR1642上的 ARM 和 DSP 之间进行通信

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640189/ccs-awr1642boost-communication-between-arm-and-dsp-on-awr1642-using-mailbox

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用邮箱在 AWR1642上的 ARM 和 DSP 之间进行通信。 但我不知道我应该在 ARM 和 DSP 上编程哪个步骤。 有人能为我展示我应该怎么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在 MMWAVE-SDK 中引用邮箱驱动 程序($MMWAVE_SDK_01_00_02\packages/ti\drivers\mailbox)。

    此驱动程序还具有邮箱接口的详细 doxygen 文档($mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\drivers\mailbox\docs\doxygen\html)、 以及如何使用邮箱驱动程序的示例测试代码($mmwave_sdk_01_01_00_02\packages/ti\drivers\mailbox\test\xwr16xx)。

    有关 邮箱的详细说明,请参阅 MMWAVE-SDK 代码和文档。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我在示例测试代码中找到更多信息。