This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:CLI 命令中的有效值(毫米波配置命令)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639462/iwr1443boost-valid-values-in-cli-command-mmwave-configuration-command

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

您好! 我是 Wonjin Eom、我使用的是 IWR1443 EVM 板。  

我想定制 配置命令、以便控制雷达前端

但是、当我通过演示可视化工具发送配置命令时、会出现一些错误消息、我猜我创建的配置命令对我的 EVM 无效。

因此、我认为我的配置命令是错误的、但我不知道应该在哪里纠正。

问题是、在哪里可以找到有关控制台消息的一些信息?   

我已经查看了 SDK 用户指南的第20页(v1.0和 v1.1)、但没有关于有效值的信息。

例如、我想知道 ADC 采样率或斜率常数的上限是多少。

请告诉我在哪里可以找到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wonjin、

    我已将您的问题提交给 IWR 团队成员。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当自定义 CLI 命令后收到错误消息时、有几个位置可用于查找参数范围。

    a) IWR1443、IWR1642具有特定的采样率限制-这些限制在数据表中

    b)根据您尝试对开箱即用演示或数据采集演示 MMWAVE_SDK 执行的操作、有多种操作。

    在毫米波软件中、有多个文档源、一个用户指南、一个接口控制文档和一个 HTML 文档

      C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\docs -毫米波用户指南- C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\docs

      开箱即用演示- doxygen - C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx (xwr16xx)\mmw\docs

      捕获演示- doxygen -  C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx (xwr16xx)\capte\docs

    接收 USB - UART 数据的可视化工具具有命令和数据流。  命令流显示在终端上。

    如果发送命令后出现错误、可能是格式化错误或计算错误。  您可以使用毫米波传感估算器或 Radar Studio -斜坡计时计算器页面来帮助设置自定义线性调频脉冲命令。   如果我们希望可视化工具显示数据、则应保存可视化工具程序、并进行小改动以隔离问题。

    毫米波传感估算器具有用于帮助进行设置的限制检查功能、但它从工程参数开始并计算 CLI 值。

    此致

    Joe Quintal

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!