This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:输入范围和频率漂移问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638122/afe5851-the-input-range-and-frequency-drift-problem

器件型号:AFE5851

该电路的设计参考了数据表和 EVM 板。 在测试过程中发现以下问题:

1) 1) AFE5851的输入范围很小

信号源输出400kHz 正弦波、0.75Vpp 振幅、对2048数据进行采样、频率转换是正确的。 如果减小振幅、采样值会发生相应的变化、而增大振幅、则会发生溢出。

2) 2)输入范围随频率而变化

信号源的输出频率低至200kHz 和100kHz。 溢出的振幅越来越小、无法达到数据表注明的1Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我相信 AFE5851专为高速应用而设计、但让我与 IC 设计人员核实一下、然后回到器件的输入信号带宽方面。

    此致、
    Olu