This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:lab004-high-Accure-14xx 不会在超过10米的距离内提高精度

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638592/iwr1443boost-lab004-high-accuracy-14xx-not-improve-the-accuracy-over-10-meters

器件型号:IWR1443BOOST

为什么 lab004-high-Accure-14xx 在配置的最大距离为18.6米(使用 profile_2dB)和最大距离为33米(使用 profile_2de)的情况下不能提高10米以上的精度? 高精度可视化工具还仅显示长达10米的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可实现的精度与 SNR 密切相关。 物体的距离、TX 功率、Rx 增益、物体的雷达截面、形状和入射角都会影响 SNR 值。  

    对于高精度可视化工具、您可以将距离深度值更新到10m 以上。 运行图解时、还可以使用缩小按钮。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    范围深度值不能更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在发送配置文件之前更改该值。 运行后、您无法再更改。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lab004-high-Accure-14xx 中的 Zoom FFT 在超过10米的范围内有什么不同? SNR 在10米范围内看起来非常好、但测量误差会增加。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置的最大范围为20m,这些峰值点看起来是在该最大范围。 由于 FFT 的环绕性质导致能量从直流箱中溢出(接近0m)、因此应忽略线性调频脉冲配置最大范围的最后10%。 任何超过90% x 20m (CONFIG 的最大范围)= 18m 的点都应忽略不计。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CONFIG profile_2be.txt 的最大范围为33米、不确定为什么"high_Accuration_14xx_lab_user_guide"页13显示"10米、就像我在开头提到的" profile_2bd 和 profile_2be 的测量误差增加超过10米。 上一封电子邮件中的屏幕截图仅向您显示 SNR、而在另一个测量点、图解是类似的。 如果峰值的 SNR 足够高、则向直流 bin 释放的能量如何影响精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置文件:"profile_2dB"、"profile_2de"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他因素会影响精度、尤其是在较远距离时。 周围物体偏转产生的多路径效应可能会移动峰周围并降低精度。 在算法方面、10m 以内和10m 以上之间没有差异。

    此致、
    Michelle