This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于电导率传感器的 SN7414应用电路

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7414, SN74HC14, SN74LVC1GX04, CD4060B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639298/sn7414-application-circuit-for-conductivity-sensor

主题中讨论的其他器件:SN7414SN74HC14SN74LVC1GX04CD4060B

我们需要适用于 SN7414信道触发 IC 的应用设计电路、我们使用此 IC 读取电导率传感器输出、但它不能正常工作、它会导致一些故障触发以及影响我的应用的故障触发   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    您能否共享导致问题的电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于好奇、您为什么使用的是非常旧的 BJT 逻辑、而不是像 SN74HC14这样的新器件?

    您能解释一下这应该怎么做吗? 它看起来像是某种振荡器、但我不熟悉它... 由于有连接断开页面、我在黑暗中的位置更是如此。

    此外、您能不能描述它的行为是不正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、感谢您的回复。 我们使用该电路来根据 SN7414引脚1和5之间的电导率传感器生成频率(请参阅数字 之前提供)。 输出来自引脚4、该引脚连接到微控制器的捕捉引脚。 我们面临的问题是、即使传感器保持浮动、我们也会在引脚4处获得随机频率。 此外、即使电导率传感器处于稳定的解决方案中、我们也会在输出端获得波动的频率。 因此,我们希望对我们的应用电路进行组件方面的说明,并希望更好地理解  用于 生成50kHz 频率的应用设计电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当然不是您系统工作原理的专家、但我会向您提供我的意见。

    我建议使用不同的方法。 如果您需要非常一致的50kHz 时钟、最好使用 SN74LVC1GX04晶体振荡器驱动器的晶体振荡器。

    下面是一份介绍此类振荡器设计过程的应用报告: www.tij.co.jp/.../szza043.pdf

    您还可以使用 CD4060B 制作精度更低但更具成本效益的振荡器。 它允许您制作一个频率更高的振荡器、然后使用内置计数器将其分频至50kHz。