This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:热敏/THERM2差异、当 BUSY = 1时阈值发生变化

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP464, TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639791/tmp468-therm-therm2-differences-threshold-change-when-busy-1

器件型号:TMP468
主题中讨论的其他器件:TMP464

您好!

有关 TMP464/TMP468的两个问题:

THERM 和 THERM2输出之间是否存在差异(一个应配置为比另一个更高的温度、速度等)、或者本质上是否相等且独立? 我在数据表中看不到任何差异或相关性。

2.是否可以在 BUSY 位= 1时更改 THERM 阈值(不必等待它= 0)? 我假设是、但需要注意的是、如果更改 THERM 阈值时 ADC 处于繁忙状态、则 THERM 输出可能在同一转换周期内发生变化、也可能不会发生变化、具体取决于通道和周期中发生的时间。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    这些问题是否已经通过电子邮件与 Ren 和支持团队讨论过?
    您能否告诉我们所提供的反馈是否不够清晰。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMP68/4中的 THERM 和 THERM2没有区别。

    2.是的、寄存器可以在 BUSY = 1时更改。 相关通道的限值在转换结束时进行评估。

    谢谢、