This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP421-Q1:I2C 总线设计

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639782/tmp421-q1-i2c-bus-design

器件型号:TMP421-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP421

您好!

TMP421描述是 I2C/SMBus 温度传感器。   我的问题是、TMP421是否可以与 AT24CM02 EEPROM 在同一 I2C 总线上工作?   

至于我可以告诉 EEPROM 的地址(0xA4)应该能够与 I2C 总线上的 TMP421的地址0X4C 共存。   但是、我知道 I2C 和 SMBus 之间存在一些差异、我不想再难于找到它们。

有人确实成功地做到了这一点吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    TMP421同时兼容 I2C 和 SMBus。 与该器件共享 I2C 总线时不应出现任何问题。

    谢谢、