This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:使用外部天线

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637980/iwr1642boost-use-of-external-antennas

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

是否有可与外部天线连接器配合使用的 IWR1642BOOST 版本?  

此致 Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matti、

    遗憾的是、这目前还不是可用的功能、IWR1642BOOST 仅具有集成的 PCB 天线(4 Rx、2 Tx)。 BoosterPack 用于评估、因此非常适合开始使用毫米波 SDK 和熟悉 IWR1642器件。

    您的应用是否有需要外部天线连接器的原因?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望使用喇叭天线、它发送的极化程度与接收的极化程度不同。 然后、我们使用应答器天线来改变极化。 工业应用的器件原型需要这种设置。

    此致 Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matti、

    喇叭天线配置对于许多不同的应用来说很有意义、但它需要定制电路板旋转和定制天线设计、以便您能够实现这一目标。

    我仍然强烈建议使用 IWR1642进行评估、以了解 TI 毫米波是否适合您的应用。


    谢谢、
    Akash