This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:脚本功能、示例算法(OHR、SpO2)和反射率血氧仪仿真器

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639439/afe4900evm-scripting-capability-sample-algorithm-ohr-spo2-and-reflectance-oximetry-simulator

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4900

您好!

对于 AFE4900EVM、我在 GUI 上看到"Script"选项卡、它是否可供用户编程? 是否有可用的用户手册?  

您是否有从 AFE44xxEVM 提供的任何示例脚本/算法作为 AFE4900评估的起点? 我们没有寻找任何可直接用于生产的解决方案。 我们只是在寻找量化数据的方法、因为 AFE 上有很多旋钮要进行权衡。  

我们正在研究使用仿真器对这些不同生物传感器进行基准测试的方法、并采用 Fluke 解决方案(PROSIM 8 - PROSIM 8、生命体征仿真器和 PROSIM SPOT - PROSIM SPOT、SPO2测试模块)。 遗憾的是,PROSIM SPOT 不是为反射氧饱和度计设计的,我也没有遇到任何为反射氧饱和度计设计的手指模拟器。 有许多手指仿真器专为透射氧饱和度计而设计。

根据您的经验、除了像我这样的用户进行测量之外、您能否提供一些建议来确定反射率血氧测量的基准/验证?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biren、

    让我们在离线讨论时关闭该主题。

    此致、
    Prabin