This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:系统配置参数问题

Guru**** 2567015 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639905/awr1642-question-of-profile-parameter

器件型号:AWR1642

你(们)好

当我想要配置 awr1642的开始频率时、我将设置 profileCfg.startFreqConst =(uint32_t)(77.0*2^26/3.6);

该值如何映射到77.0ghz?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Havi、您好!
    'profileCfg.startFreqConst'的有效范围为0x5471C71B 至0x5A000000、转换单元为~53.644Hz (3.6e9/2^26Hz)。

    因此、当您将~76GHz 的0x5471C71B * 53.644相乘时。

    有关详细信息,请参阅 mmwavelink doxygen 文档,或参阅"ti\control\mmwavelink\include\RL_sensor.h"。


    此致、
    Jitendra