This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST 和 AWR1443BOOST 的数据处理速度

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1443BOOST, AWR1443, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639561/awr1642boost-the-speed-of-processing-data-for-awr1642boost-and-awr1443boost

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443BOOSTAWR1443AWR1642

大家好、

客户希望使用 AWR1642BOOST 或 AWR1443BOOST。  

他需要了解  两个器件之间处理数据的速度差异。

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您是否支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    您是否参考了“帧速率(fps)”?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghunandan、

    什么是"帧速率(fps)"? 您会详细解释一下吗?

    我是否可以为客户的问题推荐毫米波传感估算器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!  

    客户的问题不清楚。 您能否问一下他们打算如何处理雷达器件? 它是接近感应、自动巡航控制、泊车辅助、车道变换辅助吗? 等等

    AWR1443是一款用于接近感应的非常简单的超短距离雷达。  

    AWR1642是 一款适用于巡航控制、泊车辅助、车道变换辅助等应用的更通用、可配置的雷达  

    此致

    Anil