This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:G4后缀

Guru**** 2563750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639510/tmp75-g4-suffix

器件型号:TMP75

您好!

我的客户询问 TMP75AIDGKR 和 TMP75AIDGKRG4之间是否存在任何差异。

我参考以下 URL、并想澄清封装或引线材料等是否存在差异。

请检查一下吗?

http://www.ti.com/pdfs/logic/Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

http://www.ti.com/lsds/ti/quality/environmental_info/lead-free/lead_free_conversion.page

此致、

Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、

    我检查了我们的数据库系统。 指示符"G4"结尾未显示。 "G4"符号今天显示了 J-STD-609 "绿色环保"中的无铅和低卤特性。

    G4是在某个点使用的 APN。 有一次、TI 确实使用了 APN 来显示要跟踪的单独器件型号。  这种做法在几年前就停止了、现在大多数器件的 Sn 或 NiPdAu 可互换运输。  这些部件相互符合。 如果您查看 器件标识下的封装信息、它们都是相同的。 但是、您仍然可以在每个零件的质量和封装选项卡上看到铅涂层。

    http://www.ti.com/product/TMP75/pinout-quality

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron San、您好!

    我明白了。 感谢你的帮助。

    最棒的地方
    高泽秀之