This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243引脚 P11为 SYNC_OUT、但也为 SOP1。

Guru**** 2567035 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639710/awr1243-awr1243-pin-p11-is-sync_out-but-also-sop1

器件型号:AWR1243

您好!

AWR1243引脚 P11是在多芯片模式(SYNC_OUT)下使用的输出、但也是用于编程(SOP1)的输入。 是否有可能发生冲突?

谢谢、

kEngineer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KEngineer、
    是的、该引脚确实用于双功能。 在器件加电期间、它是用于 SOP1功能的输入引脚、在启动后、它可以成为 SYNC_OUT 信号的输出引脚。 为避免冲突、您将看到 PCB 上的 SOP1信号通过大型串联电阻器(如10K)馈送。 这将确保当引脚成为输出时、与弱10K 电阻器驱动相比、我们的 AWR 器件驱动能力强、因此不会发生冲突。

    此致、
    Vivek