This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波传感估算器:带宽、有效帧时间和立方体大小

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639149/awr1642boost-mmwave-sensing-estimator-bandwidth-active-frame-time-and-cube-size

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

在使用毫米波传感估算器时、我有以下疑问、并怀疑存在一些不一致之处。

1.带宽:我想知道带宽是如何计算的。 根据文献,带宽=光速/(2 *距离分辨率)。 如果我将分辨率保持在50cm。 通过该公式、带宽达到300MHz。 但感应估算器显示 为345.82MHz。 我假设这是某种缓冲器。 我想知道该值背后的计算方法。 我还注意到、如果我减少发送器的数量、该值会减小。 我也想知道这种关系。

2.活动帧时间:这更是一个疑问和确认。 当我增加发送器数量时、活动帧时间保持不变。 这是因为线性调频脉冲时间减少到一半吗? 当发送器增加时、线性调频脉冲时间是否会缩短以适应另一个发送器的下一个线性调频脉冲、但完整的有效帧时间会保持恒定?

3.雷达立方体大小:我看到雷达立方体大小保持不变,无论我使用的是哪种发射器。 对此,我想不出有什么解释。

提前感谢您的帮助。

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    感应估算器正在不断发展、我们将提供一些反馈来更正您突出显示的一些参数(带宽)。

    我将让团队中的某个人回答其他未决问题。

    -Raghu