This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:@错误- CAN't 在 μ C INC 中找到 Digest /CC.pm

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638058/ccs-iwr1443boost-build-error--can-t-locate-digest-crc-pm-in-inc

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试构建从 Resource Explorer 导入的4K_FFT_lab 项目。 我在链接期间收到以下错误。

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


'已完成的构建目标:xwr14xx_4K_FFT_lab_MSS.xer4f'
'
C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_4K_FFT_lab_MSS.xer4f xwr14xx_4k_fft_lab_mss.bin 0x200000
解析输入目标文件 xwr14xx_4K_FFT_lab、mss.xer4f。
附加零0
附加零256
添加零125456
文件转换完成!
perl.exe C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_4k_fft_lab_mss.bin
Makefile:197:目标'post-build'的配方失败
无法在@INC (您可能需要安装 Digest::CRC 模块)(@INC 包含:/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.26/x86_64-cygwin-threads /usr/local/share/perl5/site_perl/5.26 /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.26/x86_64-cygwin-threads /usr/share/perl5/vendor_perl/5.26 /usr/lib/perl5/5.26/x86_64-cygwin-threads /usr/share/perl5/5.26)的 C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl 行中找到 Digest /CRC.pm。
开始失败--在 C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl 行58处中止编译。
gmaked[3]:[编译后处理]错误2 (忽略)
'

****构建完成****

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

正如其他论坛链接中提到的、我已经下载了 StrawberryPerl 5.26.1.1并下载了 crc.pm 文件并将其粘贴到中  \perl\lib\Digest 文件夹。 但我仍然得到该误差。 什么可能出错了?

此致、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neha、

    您是否确保确实使用.pm 扩展名而非4K FFT 实验室用户指南的前提条件部分中提到的.txt 保存了 crc.pm?

     

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    您能告诉我们上述建议是否解决了您的问题吗? 如果是、您能否将该主题标记为已回答?

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好尼廷!

    是的、实际上我保存的 CRC 文件的扩展名是.pm、而不是.txt。 但是、问题得到了解决。 由于我的是 Linux 系统、在编译后步骤中、我只需将 perl.exe 替换为 perl。

    此致、

    Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    很高兴知道您能够解决该问题。 我不知道您是在 Linux 上构建 projectspec。 请注意、如以下主题中所述、TI Resource Explorer 上的当前毫米波工程规格仅用于在 Windows 上编译。

    e2e.ti.com/.../635915

    由于您已经尝试在 Linux 上构建 projectspecs、因此您可能还会发现以下帖子很有用、其中讨论了一些其他问题以及在 Ubuntu 上编译工程可执行文件(CCS 可调试映像、例如.xer4f 或.xe674、而不是.bin 文件)的可能解决方案。

    e2e.ti.com/.../2243117

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、
    是的、谢谢!! 这种联系确实是有益的。

    此致、
    Neha