This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:水流计量

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639632/tdc7200-water-flow-metering

器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

  我正在进行水流计量我被 tdc7200击中、请任何人建议我配置哪些寄存器以及如何获得 ToF 测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    TDC7200无需太多配置。 如果您测量的 ToF 小于500ns (水流量不太可能)、则使用测量模式1。 否则使用测量模式2 (CONFIG1)。 设置要测量的停止次数(CONFIG2)。 接下来设置起始边沿和停止边沿的极性(CONFIG1)。 最后设置"Start New Measurement"位(CONFIG1)以开始测量并将触发脉冲发送到 TDC1000。

    您可以从时间和时钟寄存器读取 ToF 值。 有关此处提到的所有寄存器的说明、请参阅数据表。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott Cummins、您好!
    感谢您的回复,当我尝试配置 tdc7200寄存器时,无法写入或读取中断状态寄存器,并且每次读取中断状态寄存器的值都不同