This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-7200是否适用于电池

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639083/tdc1000-tdc7200evm-does-tdc1000-7200-work-with-battery

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

有人能帮我吗?

 通过使用电池2AA 或2AAA、TDC1000-7200EVM 是否可以在没有 USB 的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    TDC1000本身可使用低至2.7V 的电压供电、但 EVM 需要为时钟缓冲器提供3.3V 电源。 我建议改用3节 AA 或 AAA 电池。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

    好的、但如何使用 TDC1000-TDC7200EVM 的哪个引脚连接电池?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的做法是、只需切断 USB 电缆并为 VBUS 引脚和 GND 供电、然后将其插入 EVM。 电路板电源没有测试点、但 C19或 C22的 USB 连接器侧将是另一个连接电源的位置。

    此致、