This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示 Visualizer中谷歌浏览器打不开扩展程序下载页面

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637996/awr1642boost-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST
   在mmWave演示 Visualizer中浏览器打不开扩展程序下载页面,是什么回事呢?是不是网络问题?
   附图如上。谢谢路过的各位了!!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 Chrome Webstore 时遇到问题、您可以通过以下链接下载 mmWave Demo Visualizer 离线版本: https://dev.ti.com/gallery/

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Wesley!

    Peng、请告诉我们离线版本是否适合您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:μ A

       我之前遇到过和你一样的情况,如果要使用在线版的mmWave 演示 Visualizer你需要下载扩展程序,因为中国地区的一些限制,谷歌的应用商店是无法访问的,下载扩展程序可能需要翻墙,你可以使用离线版本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    离线版本使用应该没问题的吧?和在线版本有什么差别呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peng:

    这两个版本之间不应有任何主要差异。


    谢谢、
    Akash