请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2212 古德日!
我目前正在设计一个基于电容式传感器元件(MK33-W)的湿度传感器模块。 电容器的整个范围约为250pF 至370pF、其中0.45pF/%RH 为测量输出、其余的为传感器制造不精确。
将传感器和 FDC 数据表的属性相结合、我的计算结果将 CHX_SETTLECOUNT 设置为0.0956 (四舍五入到1)。 这个数字看起来很小、我不确定我的值是否正确:
VPK = 1、6V
Csens = 300pF 传感器+ 10pF 寄生电容
来自外部源的 Fclk = 4MHz
FREF (CH0_FREF_DEVIDER 设置为400)= 10kHz (MK33-W 的建议频率)
IDRIVE 设置为最小值= 16uA (设置与 IDRIVE 成反比、较高的电流会导致较小的设置)
所需的输出分辨率应对应于0、1pF。
我还假设选择1mH + 27nF LC 振荡电路(大约9、6kHz 振荡频率) 适用于单端配置。
我的计算是理论上没有电扫测量、因为我正在研究将容量转换为数字值的不同解决方案。 我希望了解一些用于定义系统精度输出的指南。 考虑了带校准的温度补偿、因此我主要关注的是 FDC 组件的能力。
此致
Istvan Szeker