This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70EVM:LMT70EVM 的查询组合(串行)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70EVM, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639407/lmt70evm-query-comands-serial-for-lmt70evm

器件型号:LMT70EVM
主题中讨论的其他器件: LMT70

考虑到 LVRT 占用空间很大、将 LabVIEW 运行时用于 TI 的 LMT70EVM 专用软件可能不是最佳主意(一个查询器件/执行一些基于 LUT 的插值的简单应用最终会安装几百 KB、而不是几十 KB)。 我们打算在我们的小项目中使用 LTM70EVM、我们将使用 C#以实现最小占用空间、因此如果有人可以帮助处理串行命令字符串(如果需要二进制文件、则使用命令格式)、我将不胜感激。 查询 LMT70EVM 上的温度以及器件响应的数据格式(同样、如果响应是二进制而不是 ASCII)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandrino、

    让我来看看这个。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kelvin! 如果有任何提示、我们将不胜感激。 我们需要了解的只是如何启动/停止采集并读取接收到的值。 我假设这些值将作为(无符号?)的流来 16位值、以计数形式表示温度。 要转换为电压、我们需要知道模数转换器的输入范围。 完成此操作后、我假设我们将需要获取这些值、并使用 LUT (或二级方程)将其转换为温度、但这将是一个简单的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandrino、

    由于您希望绕过 LV GUI、因此我建议使用 MSP430F5529LP 等 Launchpad 对 LMT70模拟输出进行采样。 完成此操作后、您可以轻松使用 Launchpad 通过串行 COM 端口与 GUI 连接。 它们提供了大量驱动程序示例、可用于将 ADC 与 Launchpad 配合使用。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kevin 的建议。 完全正确。 我们不能将 LV 用于此类小型项目。 我们将介绍 MSP430F5529LP。 否则、我们有大量高性能全熔式24位 DAQ 模块可供使用、但在我们想要使用的定制形状 PCB 上持续安装 LMT70等小胶囊时、我们仍有一些困难。 尽管如此、我相信我们已经确定了启动/停止 LMT70EVM 的串行序列、尽管我们不知道为什么这样做、但我认为现在我们还是很好的。 LMT70EVAL 一旦启动、就会不断使用新值更新端口、这样您就不必发送额外的命令来查询该值、而只需在需要时从串行缓冲区中读取最后一个值即可。 智能方法、因此您不必担心同步问题。 当您需要时、始终提供最新的可用数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我们在随 LMT70EVM 固件包提供的 host_interface.c 和 h 文件中找到了所需的所有信息。 我们只是不知道在哪里查找信息。 我认为这个问题现在已经正式结束。