This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:优化多层拉伸 PCB 线圈的 Q 值

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639312/ldc1612-optimizing-q-of-multi-layer-stretched-pcb-coil

器件型号:LDC1612

您好!

SNOA931强调  了最大限度提高传感器品质因数(Q)的优势。      因此、对于多层扩展 PCB 线圈、在     相邻层上的长并联运行之间保持一个侧向偏移似乎是有益的、以便最大限度地减小层间电容 (与"一致" 布线相反、布线  直接相互顶层、 这 应产生最大电容)。  您是否同意这种推理?  是否有经验数据表明 它可能产生的影响有多大 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、您好!

    当跑道传感器变长时、对布线的偏移变得更加明显。 如果不偏移布线、SRF 可能会变得很低。 例如、对于3mm x 24mm 2层传感器、当布线未偏移时、SRF 仅为9.5MHz。 偏移迹线可以将此类传感器的 SRF 提高到>15MHz。

    此致、

    Christo