This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:双电源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639275/lm35-dual-supply

器件型号:LM35

尊敬的技术支持团队:

是否可以在以下使用双电源的 LM35?

±12V 由24V 生成。

数据表显示、可以使用双电源、但电源电压(+VS) 为4V 至30V

下面我要确认一下。

                  LM35的⇒+12V⇒V+

24V⇒ 正负电源 IC

                   LM35的⇒-12V⇒V-(GND)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    是的、您将会满意。 在您的情况下、-12V 将是相对于 LM35的参考点。 因此、LM35将"看到"24V 电源。
    但是、如果 ADC 负基准也不是-12V、则在将输出连接到 ADC 时要小心。 LM35将输出相对电压
    基准电压。

    开尔文