This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM 如何与我的传感器配合使用

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639005/tdc1000-tdc7200evm-how-work-the-tdc1000-tdc7200evm-with-my-sensors

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

几天前、我订购了"TDC1000-TDC7200EVM"。 昨天我收到了该板、之后我安装了德州仪器的 GUI。

使用该板、我想测量 ToF 时间。 在测量时、我使用来自 EKULIT (A-14P20)的两个超声波传感器。

传感器的排列如图所示!

我的问题是、如何在 TDC1000和 TDC7200中设置设置? 传感器的工作频率为40kHz!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    虽然本应用手册适用于液位传感应用、但它对需要调整的许多设置进行了良好的说明、以便从传感器获取良好的信号并实际检测返回信号。 www.ti.com/.../snaa270.pdf

    您需要更改的最重要设置是设置发射频率以匹配传感器(使用 CPU_CLK 设置、并确保将 JP6更改为 CPU、然后将频率设置为1.26Mhz、并除以32以使该设置尽可能接近)、 和测量模式。 您需要将测量模式更改为模式2。

    最后、该 EVM 上的带通滤波器的中心频率设置为1MHz。 除非您将带通滤波器更改为匹配、否则在使用40kHz 传感器时不会看到信号。 EVM 的完整原理图包含在用户指南中、带通滤波器组件位于 PGAOUT 和 COMPIN 引脚之间。 用户指南位于: www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    此致、