请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 您好!
我正在尝试读取使用 Radar Studio 创建的转储文件(原始数据)。 我使用 AWR 1443和 TSW 1400来创建该文件。 我将单 Rx 配置(第一个 Rx)用作测试配置。 当我读取文件时、我获得了如下数据序列:
然后调整偏移值(2^15)并排列数据后,我得到了如下所示的结果:
第一列表示第一个 Rx 的 I 数据、第二列表示第一个 Rx 的 Q 数据。 由于我只使用了一个 Rx、因此对应于其他 Rx 的值为预期的零。
当我使用此数据绘制第一个线性调频脉冲的时域图时,我得到了如下所示的结果:
但 Radar Studio Post Processing 给出的图略有不同。 该图的性质相似、但实际部分似乎稍微向下钳制、而想象的部分似乎向上钳制。
请帮帮我。 我是否需要进行进一步的计算才能获得准确的数据?
此致、
Yunish