This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:CW 输出

Guru**** 2569925 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638076/iwr1443boost-cw-output

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTIWR1443

各位专家:
我希望使用 IWR1443BOOST 和 IWR1642BOOST 为 Tx 提供 CW 输出。
请告诉我如何设置 OOB 参数。

例如、它是具有100%占空比的78.5GHz 连续输出。

非常感谢您的友好支持。
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好!

    您可以将第3.4节中描述的毫米波 DataCapture 演示 用于毫米波 SDK 1.05 (即将更新为1.1)

    当您为14xx 或16xx 的数据捕获进行编程时、有一个 MSS UART 通过 USB 在 PC 上打开。 IWR1443为3.4.2

    您将修改以下从 capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt 修改的默认配置)

    #连续模式- dfeDataOutputMode 2.

    #通道 cfg - Rx 遮罩 All、Txmask Tx1;Tx2、0 - 通道 Cfg 15 3 0

    # DFEoutput mode 16位、ADC&DFE Complex 1x - adccfg 2 1.

    # adcbufCfg - 0 0 (取决于器件0-1443;1 1642) 1.

    # contModecfg - start freq 78.5; Tx 输出功率回退0;Txphase shift 0;digOutksps 5000;hpf1 0;hpf2 0; rxgain 42;TX 启用(1或3);adcsamples 1024

    # setHSI LVDS (CSI - DIFF 格式1443) 1443;1642

    FlushCfg

    DfeDataOutputMode 2.

    通道配置15 1 0

    ADCfg 2 1.

    AdcbufCfg 0 0 0 1

    低功耗0 0

    contModeCfg 78.5 0 5000 0 42 1 1024

    setHSI LVDS

    sensorStart

    注意:1443、1642有一些具体的差异、这最初是1443。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    将对其进行测试。
    谢谢你。
    此致、
    Hitoshi