This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我发现串行端口不稳定。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP, AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638996/awr1642boost-i-found-serial-port-is-not-stable

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他部件:AWR1642、MMWAVE-DFP

演示可视化工具时的示例。  

1.为 awr1642演示板加电,通过 CCS 加载并运行问题。

2.打开 毫米波演示可视化工具。 选择选项, 选择串行端口,然后按配置。 很多时候、没有发生任何事情、我找不到"等待数据"。 仅连接到 TI Cloud Agent。

当我再次执行第2步时。 它说串行端口无法打开。

4.只有重新启动窗口才能解决此问题。 但我只能进行一次调试。 通信端口无法再次连接。

发生什么情况、这些步骤是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否为该设备安装了 FTDI 驱动程序? 当您将 AWR1642BOOST 连接到 PC 时,在设备管理器中会看到什么?

    问题可能是由于未为器件安装 FTDI 驱动程序。 请为器件安装 MMWAVE-DFP 中提供的 FTDI 驱动程序。

    谢谢、
    -Raghu