This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:适用于 AWR1642#39定制板的仿真器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, TM4C1294NCPDT, TMDSEMU110-U, EK-TM4C1294XL, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637763/awr1642-the-emulator-for-awr1642-s-custom-board

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTMDSEMU110-UEK-TM4C1294XLTM4C129ENCPDT

您好!

我的客户希望自己的定制板实现 AWR1642。
他们正在考虑引用 AWR1642BOOST;但是、我们无法理解应该实现或使用什么仿真器。
我们认为 TM4C1294NCPDT 是一个空白 MCU、不会为 AWR1642发布固件。
TMDSEMU110-U 无法从以下主题中的说明连接到 AWR1642。
e2e.ti.com/.../2271653

我们希望实现以下要求。 如何才能实现这些目标?
在 Code Composer Studio 的 AWR1642中连接 ARM 和 DSP。
通过 UART 连接 AWR1642 (配置端口115.2kbps 和数据端口921.6kbps)

我的客户希望将 Demo Visualizer 用于他们的定制板。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    在 TI EVM 上、我们使用 TM4C1294NCPDT 作为仿真器、还可通过 USB 对 PC 进行 UART 接口访问。 他们也可以在其电路板上使用类似的实现方式。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-San、您好!

    感谢你的答复。
    我可以理解 TM4C1294NCPDT 是仿真器、也是 UART 接口的仿真器。
    顺便说一下、我们能否将 EK-TM4C1294XL (用于安装 TM4C1294NCPDT)用作仿真器和 UART 接口?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    您还应该能够使用 EK-TM4C1294XL、但我们尚未明确尝试。 您需要将来自 EK-TM4C1294XL 连接器的正确信号连接到电路板。 您可以使用同一网页上提供的原理图作为参考、以映射接头引脚。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-San、您好!

    我还有一个问题。
    能否将 TM4C129ENCPDT 用作板载仿真器而不是 TM4C1294NCPDT?
    我认为 TM4C1294NCPDT 和 TM4C129ENCPDT 之间的区别仅在于 AES 硬件;因此、它们具有软件兼容性。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    请在 TM4C E2E 论坛(e2e.ti.com/.../908)上确认两个器件之间的软件兼容性。 他们将获得有关这方面的最佳信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek-San、

    感谢你的答复。
    我将访问 TM4C E2E 论坛。

    此致、
    Nomo