This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:电池驱动型应用-限制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638198/iwr1642-battery-driven-application---limitations

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091

您好!

我们可能能够参与需要使用小型电池为毫米波雷达供电的用例。 假设数据表中所示的粗略功耗为2W/h、则很难做到这一点。 另一方面、可以定期关闭雷达。  

您是否已经解决了这种问题? 您可能有哪种建议? 可以在哪个周期对 SoC 进行下电上电、从而将功耗减半?

非常感谢  

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allesandro、您好!

    TIDEP-0091适用于液位传感应用、使用低功耗 MSP430作为主机处理器、并控制雷达的开关。

    请查看此架构并提出更多问题。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们来看看它。 您的反馈是、通过占空比可以显著降低功耗、如 TIDEP-0091中所示。 正确吗?

    谢谢 Joe。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、占空比方法可降低功耗、但需要针对每次上电对雷达进行重新编程。
    此致、
    Joe Quintal