This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:验证 AFE4405 PPG 数据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637648/afe4405-validating-afe4405-ppg-data

器件型号:AFE4405

我将使用 AFE4405和 OSRAM 的 SFH7072来收集一些 PPG 数据。

自动验证 PPG 数据质量的正确方法是什么、比如使用前 FIFO 中的240个样本?

如果是 AFE、这种验证是否更好地在数字输出端完成?

我正在尝试找到一种方法来确保 PPG 数据在触发任何运动伪影去除之前有效、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、让我们将此讨论脱机。
    我将与您联系。

    此致、
    Prabin。