This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:基于2D FFT 的雷达截面估算

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638377/awr1642boost-radar-cross-section-estimation-from-2d-fft

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

我想知道我们是否可以通过2D FFT 估算物体的 RCS。 有人能不能告诉我是否可以这样做。

谢谢、此致、

Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    有关如何测量 RCS 的查询回答如下:
    e2e.ti.com/.../634697

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    感谢您的快速回复。 我知道我们可以通过接收的功率频谱测量 RCS。 我想知道、如果我对多个线性调频脉冲执行2D FFT 并选择合适的多普勒库、测量结果是否仍然有效。

    此致、
    Krishna。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    在'1D FFT'或'2D FFT'之后计算 SNR 应导致类似的测量*。 实际上、建议在'2D FFT'之后计算 SNR、因为'2D FFT'输出中可以轻松识别'热本底噪声'。 如果雷达处于静止状态、并且除少数目标外的所有目标也处于静止状态、那么您可以找到一个较大的区域(在2D FFT 中)、该区域没有物体或物体泄漏。 您可以使用该区域来计算本底噪声。


    * FFT 之前可能使用过与"windows"相关的校正因数。 例如、如果您使用 Hann 窗口、则信号功率会很小(信号功率会降低2-3 dB)。 建议在进行此类测量时不要在 FFT 中使用窗口。
    *此外、我建议您执行大型零填充 FFT (或缩放 FFT)实现、以对信号的真正峰值进行采样。 否则、也可能存在内插损耗。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    这已回答了我的问题。 感谢您的建议。

    此致、

    Krishna。