This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3D 飞行时间传感器应用。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638267/3d-time-of-flight-sensors-application

主题中讨论的其他器件:OPT8320OPT9221OPT8241

客户 对您的3D 飞行时间传感器的应用感兴趣。

(http://www.ti.com/sensing-products/optical-sensors/3d-time-of-flight/overview.html


您提供的最小可能传感器尺寸是多少? 贵公司 以前是否成功提供用于医疗设备/医疗保健用途的 ToF 传感器? 这些产品是否提供了任何类型的定制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser 是最小的 OPT8320 (80x60像素)、封装尺寸为8.03mm x 5.32mm x 0.745mm。 感测区域对角线为1/6"。 此外、我们还拥有 OPT8241+OPT9221 h 芯片组(320x240像素)、封装尺寸为8.757mm×7.859mm×0.7mm、感应区域对角线为1/3"。