This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:是否可以更改源代码以通过 UART 以不同的格式(如整数、浮点)传输 ToF 数据?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638895/tdc1000-tdc7200evm-is-it-possible-to-change-the-source-code-to-transmit-tof-data-in-different-format-like-integer-float-through-uart

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、

我想知道是否可以从 tdc1000-tdc7200 EVM 的演示应用中更改源代码、以便仅发送原始 TOF 值而不发送任何字符串、并更改数据类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabeel、

    一旦 ToF 数据进入 MSP430、您就可以在 MSP 程序中根据需要对其进行转换、然后再输出。 但是、如果您打算专门将该数据输出到 GUI、则需要保持格式化、因为它当前是为了与 GUI 兼容。 如果数据传输到不同的微控制器、则没有理由保持相同的格式。

    此致、