This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何重启 AWR1443BOOST?

Guru**** 2555110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638614/awr1443boost-how-to-power-cycle-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

我正在尝试刷写 CCS 调试固件。 在加载映像之前、我需要对器件进行循环通电。 是否有按钮可对 EVM 上的器件进行下电上电、或者我只需切断电源并再次为 EVM 上电即可?

此外、随附的文件 ADC 数据采集 SDK1.05 V1.00.pdf 是否已过时、因为最新的 SDK 版本为1.1.0.2、或者我仍然可以按照此文件中的步骤操作?e2e.ti.com/.../4353.ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00.pdf

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun、

    下电上电意味着切断 EVM 的电源。 在刷写电路板之前、您需要对其进行下电上电、然后移除 SOP2跳线并在之后对其进行下电上电。 如果在为电路板通电时有两个红色 LED 亮起、则只需按下复位按钮(NRST)、它就会熄灭。

    捕获演示的当前指南对于新的 SDK 仍然有效、但这绝对是一个好问题。


    谢谢、
    Akash