This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001EVM:软件问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001EVM, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637359/opt3001evm-software-issue

器件型号:OPT3001EVM
主题中讨论的其他器件: OPT3001

您好、Sirs、

我们的问题是 EVM 用户指南.pdf 上的 OPT3001EVM GUI 软件。

e2e.ti.com/.../EVM-user-guide.pdf


因为我们将引用并使用 C/C++来开发 AP 应用。

我们看到 TI OPT3001EVM 产品网站在 OPT3001EVM GUI 软件上提供了.vi 源代码。
我们在下载后使用了 Tio32 USB DAQ 的 Cmd。

我们需要检查 OPT3001+TIUSB3210 USB HID 之间的通信。
那么、我们是否可以遵循 doc (8802.Tio32DllDoc.pdf)??

e2e.ti.com/.../8802.Tio32DllDoc.pdf

TIO32 DLL 用于与 USB DAQ 板通信
用户指南第32页用于直接控制的示例代码?

如果是、请获取任何适用于 OPT3001+TIUSB3210 C/C++源代码示例的 Tio32 USB DAQ、或者如 sbou070.pdf tioScript Editor cmd 可以共享?

e2e.ti.com/.../sbou070.pdf
谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我不确定我是否完全理解您要做的事情。 我的以下解释是否正确?

    您的系统包含 TUSB3210 + OPT300、您正在尝试为 TUSB3210编写固件以连接 OPT3001。

    固件会将 I2C 命令从 LabVIEW GUI 路由到 OPT3001、因此 TUSB3210上没有特定于 OPT3001的固件。 您尝试写入哪种类型的固件? 您说的"AP 应用"是什么意思?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、
    感谢您的回复。

    让我总结一下我们的要求

    我们希望开发 LabVIEW GUI 软件等应用、以便通过 USB HID 接口协议检索亮度信息
    开发条件由 Microsoft Visual C++ 2015提供。
    我们认为软件有两种方法、请参阅下面的内容

    PC 端:使用 libusb SDK 编写 USB HID 接口协议和驱动程序。 似乎需要了解 MCU 固件如何定义传输 I2C 命令以访问 OPT3001传感器数据?

    2. PC 端使用 LabVIEW GUI 软件等工具,通过 Tio32 API 传输测试板 I2C 命令以访问 OPT3001传感器数据?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我不确定 C++至 TUSB3210接口选项的具体细节、因此我想向您指出论坛的 USB 部分、以获取有关问题 e2e.ti.com/.../usb 的支持
    我认为您将在那里获得更好的 TUSB3210和 PC 之间的连接支持。

    但是、对于 OPT3001特定于您的应用所需的 I2C 或有关我们的 LabVIEW GUI 的任何问题、我可以提供帮助。

    最棒的

    Alex